技术常见问答

询问问题

XCKMR54D1H29和XCKVR54D1H29的异同点有哪些?

它们的触点位移图相同,内部的触点模块相同,外形尺寸区别细微,外形棱角有区别。主要区别如下表:

XCKMR54D1H29XCKVR54D1H29
储存温度-40…+85-40…+70
防护等级IP66IP65
材料(包括外壳,连接头)金属塑料
重量(kg0.6840.32
机械寿命2百万次操作循环1百万次操作循环
尺寸如图1如图2

图1

图2

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?