技术常见问答

询问问题

当 XUSL2E/XUSL4E 光幕系统在手动启动 / 重启模式下工作时,要注意哪些事项?

        当XUSL2E/4E光幕系统在手动启动模式下启动时,其安全输出处于“OFF”状态。如果未检测到故障,系统将进入启动/重启状态。要进入运行状态,检测区必须无障碍物,且操作员必须按下并释放Start按钮。如果当XUSL2E/4E光幕系统处于运行状态时感应到有物体进入检测区,安全光幕将变为停止状态,并且安全输出从“ON”变为“OFF”状态。

       从检测区移除障碍物后,XUSL2E/4E光幕系统将变为启动/重启状态,安全输出保持“OFF”状态。要进入运行状态,操作员必须按下并释放Start按钮。如果在按下并释放Start按钮时检测区仍然有障碍物,XUSL2E/4E光幕将保持停止状态,并且安全输出保持处于“OFF”状态。如果在释放Start按钮后检测区无障碍物,XUSL2E/4E光幕将进入运行状态,并且安全输出切换到“ON”状态。

        对此start启动命令,有一个转换序列:0Vdc-->24Vdc-->0Vdc,且此序列的持续时间必须介于100毫秒与5秒之间。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?