技术常见问答

询问问题

超声波传感器XX518A3*AM12和XX7V1A1*AM12如何使用自学习功能完成感应窗口的设置?

1)安装自学习模式按钮XXZPB100

2)清除传感器范围内的物体

3)校准传感器的方向

4)按住自学习按钮直到双色指示灯变为绿色并快速闪烁(已复位)

5)松开自学习按钮,双色指示灯绿色并闪烁

6)30秒内,把被测物放在设置窗口离传感器近的一端,按一下自学习按钮,双色指示灯变黄色并闪烁

7)30秒内,把被测物放在设置窗口离传感器远的一端,按一下自学习按钮,双色指示灯变绿色并闪烁,然后转为黄色不再闪烁,设置完成

8)如位置设置不合适,重复步骤4

9)取下自学习模式按钮XXZPB100,重新连接传感器


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?