技术常见问答

询问问题

圆柱形电容式接近传感器如何调节灵敏度?

根据型号的不同,灵敏度调节电位计在产品的侧面和底部,可能螺丝刀进行调节,顺时针是调大,逆时针是调小。

1------------LED

2------------可调电位计

3------------螺丝刀(包含在产品包装中)

从侧面调整的用于 XT112****M12

                 XT118****M12

                 XT218A1****

从后面调整的用于 XT1****L2

                 XT130****M12

                 XT230A1****

                 XT232A1****

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?