上海轨道交通利用 EcoStruxure™ Power 和施耐德电气服务,提供安全、稳定和高效的铁路运营。
任何时间、地点、项目,您都 可以获取定制化服务,24/7的 自助服务以及专家支持。
欢迎访问我们的网站。
您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息
技术常见问答
56C432 GY是产品型号,M100是M等级,M等级是指电机启动等级, M是motor的意思, 后面的数字代表产品负载为电机时能够承受的瞬间启动电流是额定电流的倍数的大小;比如56SW110 的M80代表开关能承受瞬间10X80=800安培的启动电流。