技术常见问答

询问问题

我在Concept中编写的LL984的Section,为什么在监控的时候,有些Section无法动态显示,状态为“Skipped”?

是因为用户在Segment Scheduler中没有为这些LL984程序段设置相应的的Segment number。

用户需要在Segment Scheduler中添加这些LL984程序段,程序才能执行。在Segment Scheduler点击Insert插入一行:

1、在Type of solve中设置为Continuous;

2、在segment列中需要指定相应的Segment number。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?