技术常见问答

询问问题

VCK模块的安装尺寸是多少?

1、安装孔的直径?    

安装孔为腰孔,孔径Φ6.5,腰孔长13.5,共计4个安装孔,分别在四个角。

2、孔间距是多少?   

纵向腰孔两个相近圆心间距为659,横向间距为530。

3、安装螺丝的规格? 

安装螺丝采用6mm的螺丝即可。


备注:盘厂的安装支架上都是密密麻麻固定间隔的小孔,我们的是腰孔,不会存在安装位置不对的状况。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?