技术常见问答

询问问题

BMXAMO0802以及同类型模块在Unity Pro通道配置的“ 接线CTRL”选项 的意义是什么?

接线控制功能用于检查是否有断线。使用复选框激活和取消激活接线控制,如下所示:

  • 已选中 = 启用接线控制

  • 未选中 = 禁用接线控制(缺省) 

     


如果启用了功能,一旦通道上传感器断线,会在模块在线诊断的窗口的外部故障中显示

  • 外部事件:


    • 接线控制(断线)

    • 欠范围/过范围 

       


在模块的拓扑地址中可以直接控制启用和禁用


%KWr.m.c.0  通道范围配置    位 11:执行器接线控制(0=禁用,1=启用) 




对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?