技术常见问答

询问问题

Modicon STB配置硬件提示“Error: Logic power consumption from STBNCO2212 - V3.xx 1/1/127 exceeded by 3.33%”如何解决?

此错误提示硬件配置5v逻辑电源超限。在添加辅助电源时需要注意:STBCPS2111是另一端逻辑电源的开始,因此其后至少要有一个配电模块和一个IO模块(即使前面的配电模块容量足够),否则编译会报错,其配置要求和网络接口模块是一样的,如图所示:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?