技术常见问答

询问问题

140ERT85410Z 和 140ERT85410 模块的关系和注意事项是什么?

1、140 ERT 85410已经停产并已经由140 ERT 85410Z 替代(现在全部替换为140ert85420)。

2、在Concept系统中只能使用140 ERT 85410。如果客户做产品替代,而且是concept系统,请通过售后老产品订货渠道进行订购。

3、在同一个系统中,新旧2个模块可以同时存在。

4、140 ERT 85410Z 可以应用于Unity ProV4.1 ,CPU OS V2.7 和Unity Pro V5.0,CPU OS V2.8。在两个版本的Unity Pro软件下,需要安装响应的补丁,见下表。

注意

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?