技术常见问答

询问问题

我原系统用的是Compact AGA GD92,现在系统改为Compact AGA GM92,正常运行一段时间后流量累计功能突然停止,这是为什么,如何解决?

Compact AGA GD92 / GM92要正常运行,必须要有硬件Enabler,该硬件Enabler有两种,分别是AGA完全版的,型号是130HEK30101,和AGA Lite版的,型号是130HEK30102,两种版本的硬件Enabler所支持的功能是不一样的,具体图示如下:

所以出现上述描述的问题很有可能是因为原有系统选用的是AGA Lite版的硬件Enabler,它支持AGA GD92,但不支持AGA GM92。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?