技术常见问答

询问问题

LTMR电动机启动控制器设置了密码之后,有什么样的影响;如果忘记密码,如何恢复?

LTMR控制器可以通过中文面板LTMCU或者通过SOMOVE软件连机后设置密码。这两种方式,无论采用哪一种,效果是一样的。效果如下:

设置密码后,只能查看参数,不能修改参数,修改参数需要输入密码,恢复出厂也需要输入密码。如果忘记了密码想要通过恢复出厂来消除密码可以按控制器上RESET15-20S恢复出厂。

请注意:SOMOVE必须是在线状态才会有密码这个选项。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?