技术常见问答

询问问题

ATV61F,ATV61/71 Modbus TCP 菊花链通讯卡VW3A3310D停产能否直接用Modbus TCP/EtherNet IP 通讯卡(双端口)VW3A3320替代?

ATV61FModbus TCP 菊花链通讯卡VW3A3310D停产后不能用VW3A3320替代,变频器版本和通讯卡版本不兼容。

 ATV61/71 Modbus TCP 菊花链通讯卡VW3A3310D停产后,可用VW3A3320替代,但是会涉及到变频器版本与卡的版本兼容问题,并非所有版本都可兼容使用。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?