浏览常见问题解答

使用制动逻辑控制在提升应用中,如客户发现电机方向反了,可以把LI1当作下降,LI2当作上升命令吗?

发布日期: 25 五月 2022

问题描述:

使用制动逻辑控制在提升应用中,如客户发现电机方向反了,可以把LI1当作下降,LI2当作上升命令吗?

所属产品线:

ATV71变频器 , ATV御程系列ATV900 , ATV340变频器 , ATV320变频器

解决方法:

不可以,变频器只会认为LI1(DI1)是上升命令且转矩与速度方向相同,所以若把LI1(DI1)当作下降命令,电机速度方向会向下,但转矩方向也会向下,重物会失控下落。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。