上海轨道交通利用 EcoStruxure™ Power 和施耐德电气服务,提供安全、稳定和高效的铁路运营。
任何时间、地点、项目,您都 可以获取定制化服务,24/7的 自助服务以及专家支持。
欢迎访问我们的网站。
您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息
技术常见问答
这个因为客户将现场DCS的24V负极接到了0V端子上,ATV630和现场DCS不等零电位干扰造成的结果。让客户将DCS的24V正极接入到STOA,STOB,变频器就不报故障了。如果客户需要端子启动或实现逻辑端子功能,需要将DCS的24V正极接入DI1或其他逻辑输入端子。