技术常见问答

询问问题

ATV630/ATV930御程系列变频器如何限制参数访问、如何隐藏菜单?

有以下两种方式:

A.通过修改访问等级的方式:将8.6访问等级改为“基本权限”,这样就只能看到“1简单启动、2仪表板、3诊断、8我的偏好”,不过电机参数仍然可以通过“1简单启动”访问。

B.通过限制参数访问的方式:

1.进入8.3参数访问----受限访问----受限通道,勾选上需要限制访问的通道(如不希望通过面板修改参数,就勾选中“图形终端”)

2.  进入8.3参数访问----受限访问----受限参数,勾选上需要被限制访问的参数,也可以点F1全选,这样,被选中的菜单仍然可见,但是进入之后里面的参数被隐藏起来了,如下图,不过电机参数仍然可以通过“1简单启动”访问。

注意:御程系列隐藏参数与是否设置密码无任何关系,密码只能用于限制上传与下载。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?