浏览常见问题解答

施耐德变频器拷贝和复制参数的方法有哪些?

发布日期: 10 六月 2022

问题描述:

施耐德变频器拷贝和复制参数的方法有哪些?

所属产品线:

通用型变频器 , 行业专用变频器 , 机械设备专用变频器

解决方法:

施耐德变频器主要有三种途径进行拷贝复制参数。

1、 通过中文面板拷贝复制。比较老的变频器,如果支持中文面板,如ATV71、ATV61等,支持VW3A1101面板,就可以利用面板上专有的'打开/另存为'参数进行拷贝复制;比较新的ATV610、ATV630、ATV930、ATV340等,可以使用VW3A1111或VW3A1113中文面板,通过参数'文件管理-传输配置文件'就能实现参数的拷贝复制。

另外ATV320也可以通过中文面板VW3A1101和VW3A1111来通过'打开/另存为'参数进行拷贝复制。(使用VW3A1111时,对变频器和中文面板的版本有要求:ATV320 变频器的固件版本在V2.9IE37及以上,VW3A1111面板的固件版本在V2.0IE51及以上)。

2、 通过简易/多功能下载器。比如ATV310/32/312/ATV320等,支持下载器VW3A8120/VW3A8121(简易下载器VW3A8120的版本需要1.7及以上才支持ATV310;多功能下载器VW3A8121的版本需要3.17及以上,才能支持ATV310变频器),从而实现参数拷贝复制。

3、 通过somove软件。绝大部分施耐德的变频器都支持这个通用软件(除了ATV610、ATV310变频器)直接在软件界面中实现参数文件的拷贝复制。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。