技术常见问答

询问问题

按钮指示灯的使用对海拔有要求吗?

        海拔升高会影响产品的绝缘性能,按照IEC60664-1标准,2000米之下绝缘性能不受影响,2000米之上绝缘性能会下降, 产品需要降容使用。

        对于按钮指示灯类产品降容影响非常小,在海拔3000米依然可以不降容使用。

        对于海拔高于3000米的情况,按下表降容使用:

海拔电压降容系数电流降容系数
3000M11
3500M0.90.92
4000M0.80.90
4500M0.70.88
5000M0.60.86


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?