技术常见问答

询问问题

ZCKJ01与ZCKJ11的关系是什么 ?

ZCKJ01ZCKJ11ZCKJ11H29插入式限位开关本体的子组件,内置开关触点,通过插针与底板插座连接,且开关头部固定在这个组件之上。这种设计能够让客户仅仅通过松开2个螺钉,就可以拔下与开关功能相关的主要部件(包括触点与头部触发机构)进行快速更换,不需要重新接线(因为接线连接在底板上),也不需要重新调整开关的安装位置(因为底板没有更换)。如下图:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?