技术常见问答

询问问题

施耐德低压配电产品有哪些负荷开关能实现漏电保护功能?

以下负荷开关都有隔离,控制,带负荷分断,承载一定过电流,漏电保护的功能,具体区别如下:


低压终端配电产品(FLV)


iID,EA9BiID,EA9B本身为带漏电保护的负荷开关。
塑壳断路器(MCCB)NSX NA,NS NA1,加漏电附件来实现:对于NSX-NA,系统电压小于550V时可以考虑加上漏电附件。对于NSX100-250漏电不可调可以加vigiME(0.3A),漏电可调可以加vigiMH(0.03A,0.3A,1A,3A,10A)。对于NSX400-630可以加vigiMB(0.3A,1A,3A,10A,30A),它是漏电可调的。
2,加vigirex漏电继电器来实现:对于NSX NA,系统电压大于550V时,只能加上vigirex漏电继电器来实现。对于NS NA,也同样可以通过加vigirex来实现。


大电流空气断路器(ACB)


MT NA,HA,HFMT NA、HA、HF 可以通过加vigirex来实现。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?