技术常见问答

询问问题

塑壳断路器NSX/CVS/EZD/NSC如何实现漏电既跳闸又报警?

NSX/CVS:选个漏电脱扣断路器实现漏电跳闸功能,再选一个SDV漏电报警触点,实现漏电报警指示;
EZD:
2010年2月之前的产品:选个EZD**EL的漏电脱扣的断路器,再选个漏电报警触点ALV;
2010年2月上市的产品:EZD160-250和EZD630规格,选个EZD**EL的漏电脱扣的断路器,再选个漏电报警触点ALV;
              EZD400规格,EZD400**ELLZ本身就能实现漏电脱扣和报警,其他型号不能实现漏电既跳闸又报警。
2013年7月上市的产品:EZD160-250规格, 选个EZD**ELN的漏电脱扣的断路器,再选个漏电报警触点ALV;
              EZD400-630规格,选个EZD**ELK的漏电脱扣的断路器,再选个漏电报警触点ALV;
NSC:全系列本身不能实现漏电脱扣或报警功能,若想实现漏电脱扣报警功能,可选择加装Vigirex漏电保护继电器和互感器。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?