技术常见问答

询问问题

多功能下载器VW3A8121可用于哪些变频器?

ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV212 系列只能在上电时进行;ATV12, ATV303, ATV310, ATV32系列可以在上电和没有上电的情况下进行。注意:VW3A8121多功能下载器3.17版本以上才支持ATV310,但3.14版本也可通过固件升级到3.17

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?