技术常见问答

询问问题

要安装安全拉线开关,拉线水平安装,哪些附件是必选的?

我们安全拉绳开关分自带张紧器和不带张紧器的。

自带张紧器必配的安装附件:镀锌拉线,第一个拉线支撑件(图中3),拉线夹子(图中5),末端弹簧(图中7)。

不带张紧器必配的安装附件:镀锌拉线,第一个拉线支撑件(图中3),拉线夹子(图中5),螺丝扣(图中6),末端弹簧(图中7)。

沿拉线每5米左右要配一个拉线支撑件(拉线总长度小于5米的可以不配),客户也可自行制作(内壁光滑的环形物即可),当拉线有偏转角,还要配滑轮和滑轮支撑架(图8),注意拉线弯曲总角度大于等于180°。

安装示意图如下:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?