技术常见问答

询问问题

施耐德微型断路器里面iC65,C120,C65-DC,EA9等各个断路器有哪些脱扣曲线?B,C,D等各个脱扣曲线的瞬时脱扣范围为多大?

B型曲线主要用于长电缆回路,
C型曲线主要用于一般配电回路,
D型曲线主要用于电动机回路。

断路器B型(瞬时动作范围) C型(瞬时动作范围)D型(瞬时动作范围)其它型(瞬时动作范围)  
EA9ANG,EA9A45,EA9A65,EA9A47,
EA9A67,EA9R,EA9C45,EA9C65
(5~10)In
EA9AN,EA9AH (5~10)In(10~14)In
iC65N/H,C65N/H,iDPNK23~5)In(5~10)In(10~14)In
iC65L8In+-20%12In+-20%
C65L(7~10)In(10~14)In
iC60L MA12In+-20%(MA)
iDPNa/N/H,iDPNa-K,DPNa/N/H,
iDPNa/N Vigi(+),DPNa/N Vigi(+)
(5~10)In
C65H-DC(M9及A9系列)5.5In+-20%8.5In+-20%
C65N/L-DC(M9及A9系列)8.5In+-20%
C60N/H8.5In+-20%12In+-20%
C120H(M9及A9系列)(3~5)In(7~10)In(10~14)In
C120L(M9及A9系列)(7~10)In(10~14)In
NG1258In+-20%12In+-20%
iC65N-K (5~10)In

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?