技术常见问答

询问问题

MTZ mic2.0/5.0 X型控制单元能否实现接地故障保护?

问题描述:

MTZ mic2.0/5.0 X型控制单元能否实现接地故障保护?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

3P断路器(非平衡负载需外加TCE)4P断路器可以通过加接地故障报警数字模块(micrologic X控制单元固件版本需高于或等于V002.000.XXX),通过配置M2CI/O模块将报警信号输出,也可通过此信号控制MX分闸线圈触发断路器跳闸。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?