技术常见问答

询问问题

M241处理器指令扫描性能如何?

问题描述:

M241处理器指令扫描性能介绍

所属产品线:

Modicon M241

解决方法:

下表显示了各个逻辑指令的逻辑处理性能:

IL 指令类型1000 条指令的持续时间
INT 的加/减/乘法42   微秒
DINT 的加/减/乘法41   微秒
REAL 的加/减/乘法336   微秒
REAL 的除法678   微秒
BOOLEAN 的运算,例如,状态:= 状态 + 值75   微秒
LD INT + ST INT64   微秒
LD DINT + ST DINT49   微秒
LD REAL + ST REAL50   微秒

通讯和系统处理时间

通讯处理时间因发送/接收的请求数而异。

事件的响应时间

下表中显示的响应时间是指从触发外部任务的输入的信号上升沿到此任务设置的输出跳变沿的时间。事件任务还在设置输出前处理 100 条 IL 指令:

最小值典型值最大值
120 微秒200   微秒500   微秒


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?