技术常见问答

询问问题

[测试]VAMP265有两组电流采样通道,过流速断保护对应的是哪一组电流呢?

问题描述:

VAMP265有两组电流采样通道,过流速断保护对应的是哪一组电流呢?

所属产品线:

中压变压器 , 中压/低压预装式变电站

解决方法:

两组通道独立,均可设置自己对应过流保护,只是要与接线对应,一般IL1 IL2 IL3是接线路侧的, I'L1 I'L2 I'L3 接发电机中性点侧。

说明书中描述如下:

从vampset软件设置中也可以看到I> 和 I'>独立设置项;

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?