技术常见问答

询问问题

限位开关操作头ZCKE61、ZCKE66、ZCKE619的区别是什么?

问题描述:

ZCKE6*在操作头、方法类型、开关触发上的差异。

所属产品线:

限位开关

解决方法:

限位开关操作头ZCKE61ZCKE66ZCKE619的区别见下表

 

ZCKE61

ZCKE66

ZCKE619

操作头类型

末端直动式 弹簧复位 金属

末端直动式 弹簧复位 金属 (滚球轴承安装)

末端直动式 弹簧复位 金属 (带保护罩)

方法类型

垂直运动 单向

万向运动

垂直运动 单向

开关触发

末端

30° 凸沿

末端

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?