技术常见问答

询问问题

为什么有些产品在施耐德官网查询RoHS和Reach显示pro-active compliance(product out of EU RoHS legal scope)?

问题描述:

施耐德电气已经决定将产品的RoHS合规作为其工作重点

所属产品线:

传感器及 RFID系统 , 编码器 , OsiSense XCC , 限位开关 , OsiSense XC , 压力传感器 , OsiSense XM , 接近传感器 , OsiSense XU & OsiSense XUW , OsiSense XS & OsiSense XT , OsiSense XX , 接入控制 , OsiSense XG

解决方法:

这个表达的意思是这个产品不受法律RoHS指令的关注。

我们在声明中声明:

 

施耐德电气已经决定将产品的RoHS合规作为其工作重点之一,即使这些产品不属于RoHS范围,而且大多数施耐德电气产品都是符合RoHS的。这一立场完全符合施耐德电气环保政策和EN50581标准。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?