技术常见问答

询问问题

XZCPV****与XZCP****带电缆接头的区别?

问题描述:

XZCPV****与XZCP****有什么区别

所属产品线:

OsiSense XC , OsiSense XS & OsiSense XT

解决方法:

1XZCPV****导线绝缘材料是PVC线,XZCP****导线绝缘材料是PUR

2)环境温度不一样。XZCPV****静态下为-25...80 °CXZCP****静态下为-40...80 °C,挠曲时为-5...80 °C

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?