技术常见问答

询问问题

MTZ Micrologic X控制单元内部电池的作用是什么?

问题描述:

MTZ Micrologic X控制单元内部电池的作用是什么?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ Micrologic X控制单元内部电池的作用如下:

(1)当 Micrologic X 控制单元没有任何其他供电时,内部电池为下列功能供电:脱扣原因 LED、红色维修 LED、内部时钟(日期和时间)。

(2)当 Micrologic X 控制单元没有任何其他供电时,内部电池能够使其在脱扣时生成事件和记录波形捕捉等,包括下列功能:SELLIM、DIN/DINF、快速模式下的瞬时保护。 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?