技术常见问答

询问问题

MTZ断路器Micrologic X控制单元的蓝牙通讯功能如何启用或禁用?

问题描述:

MTZ断路器Micrologic X控制单元的蓝牙通讯功能如何启用或禁用?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器Micrologic X控制单元的蓝牙通讯功能在默认情况下已禁用,可通过如下方法进行启用或禁用蓝牙通讯:

(1)在 Micrologic X 显示屏的下列屏幕上,主页 → 配置 → 通讯 → Bluetooth,将 Bluetooth 设置为 ON 或OFF。

(2)使用 Ecoreach 软件,在 主页 → 配置 → 通讯 → Bluetooth下列屏幕上,将 Bluetooth 激活设置为 ON或 OFF。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?