技术常见问答

询问问题

MTZ框架内部电池可以更换吗?有哪些注意事项?

问题描述:

MTZ框架内部电池可以更换吗?有哪些注意事项?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X控制单元的内部电池可在电量用尽时进行现场更换。无论断路器处于分闸或合闸位置以及控制单元带电的情况下都可以更换。在更换之前需先检查MicrologicX控制单元是否有供电,若没有,可通过USB接口连装有Ecoreach软件的电脑供电,否则会丢失时间和日期设置。更换后需使用Ecoreach软件检查电池充电电量,如果电池充电电量不符合要求,则电池可能已经钝化。可将电池拆卸出来,在坚硬表面上(如工作台)用力敲击电池底座,然后根据说明重新插入电池。完成后请使用 Ecoreach 软件在控制单元的存储器中记录电池更换日期。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?