技术常见问答

询问问题

16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,能够接入的RTD温度传感器的类型有哪些?

问题描述:

16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,能够接入的RTD温度传感器的类型有哪些?

所属产品线:

EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

16信道RTD/数字输入I/O 模块SXWRTD16X10001,能够接入的RTD温度传感器的类型有:Pt100、Pt1000、Ni1000 和LG-Ni1000。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?