技术常见问答

询问问题

样本上ATV930C11N4C没有对应的正弦滤波器,应该怎么选?

问题描述:

样本上ATV930C11N4C没有对应的正弦滤波器,应该怎么选?

所属产品线:

ATV御程系列ATV900

解决方法:

对于110KW的电机如果需要配正弦滤波器,需要选择ATV930C13N4CVW3A5407。因为在

Normal duty(轻载)中,以最低4 kHz的开关频率需要对变频器标称功率采用Pn-1的降容。

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?