浏览常见问题解答

传感器电缆XZCP****有没有CE认证?

发布日期: 19 四月 2019

问题描述:

传感器电缆XZCP****有没有CE认证?

所属产品线:

OsiSense XM

解决方法:

XZCP****只是传感器的电缆,它是一个无源的元器件,内部没有任何电子元器件或者触点块,所以它不在CE认证范围内(Low Voltage European directive),不需要CE认证。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。