技术常见问答

询问问题

ZCY44、ZCY45有何差异,如何选择?

问题描述:

ZCY44、ZCY45外形尺寸基本一致,如何选择?

所属产品线:

OsiSense XC

解决方法:

ZCY44ZCY45摇杆的材质一样,只是厚度不同,ZCY44摆杆厚度薄一些,是可弯曲的,当滚轮与检测的物体未对齐,又无法调整开关或物体的位置时,可以选择ZCY44这个型号的摆杆,弯曲摆杆来对齐滚轮和检测对象。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?