浏览常见问题解答

负荷开关V5C(V5)、 V6C(V6)如何配成密封式负荷开关?

发布日期: 25 四月 2019

问题描述:

了解如何配密封式负荷开关

所属产品线:

Vario 负荷开关 , 国产Vario 负荷开关

解决方法:

资料中给出了V02C(V02)~V4C(V4)搭配的密封外壳型号,但是更大的V5C(V5)、 V6C(V6)没有给出,以下就对这两款做一下搭配说明。

负荷开关V5C(V5)、 V6C(V6)的密封式外壳有VCFXGE6或VBFXGE6,其防护等级为IP65。二者区别是:VCFXGE6,红色手柄黄色面板;VBFXGE6,黑色手柄黑色面板。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。