技术常见问答

询问问题

ATV21/212的变频器远程控制如何实现自由停车?

问题描述:

ATV21/212的变频器远程控制如何实现自由停车?

所属产品线:

ATV212

解决方法:

方法一:

1、将F110=0,F108=0,将一直有效的逻辑功能设定为未分配,避免一些逻辑功能一直有效;

2、将F111=56(选定F端子为运行许可,正向),F端子OFF时,变频器禁止输出,电机自由停机;F端子为ON时,电机正向运行。

3、将F112=57(选定R端子为运行许可,反向),R端子OFF时,变频器禁止输出,电机自由停机;R端子为ON时,电机反向运行。

方法二:

1. 将F110=0,F108=0,将一直有效的逻辑功能设定为未分配,避免一些逻辑功能一直有效;

2. 将F111=1(将运行许可分配给逻辑端子F),F为ON时变频器运行准备就绪,F为OFF时变频器电机输出禁止,电机自由停机;
 3. 将F112=2(将正传分配给逻辑端子R),两线控制时,R为ON电机正向运行,R为OFF电机沿斜坡停机;

4. 起动时,先将F置为ON,变频器准备就绪,然后将R置为ON,变频器起动;

5. 停机时,如果将F置为OFF,变频器自由停机,如果将R置为OFF,变频器斜坡停机。

方法三:

1. 将F110=1,F108=0或则F110=0,F108=1或则F110=1,F108=1

2. 将F111=54(将取反运行许可分配给逻辑端子F),F为OFF时变频器运行准备就绪,F为ON时变频器电机输出禁止,电机自由停机;

3. 将F112=2(将正传分配给逻辑端子R),两线控制时,R为ON电机正向运行,R为OFF电机沿斜坡停机;
4. 起动时,先将F置为OFF,变频器准备就绪,然后将R置为ON,变频器起动;
5. 停机时,如果将F置为ON,变频器自由停机,如果将R置为OFF,变频器斜坡停机。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?