技术常见问答

询问问题

为什么ATS48需要独立的控制电源CL1和CL2?ATV为何不像ATV48一样有独立的控制电源?

问题描述:

独立的控制电源

所属产品线:

变频器与软起动器 , ATS48软启动器

解决方法:

因为产品的内部结构和功能不同

ATV变频器的控制板由直流总线供电,无需外部电源即可编程。

对于ATS48软启动器,没有直流总线,只有晶闸管,则需要有一个单独的电源来给控制板供电。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?