浏览常见问题解答

视觉传感器检测模式不同时,响应周期相同吗?

发布日期: 06 五月 2019

问题描述:

视觉传感器检测模式对应的响应周期

所属产品线:

OsiSense XU & OsiSense XUW

解决方法:

检测模式不同时,对应响应时间如下:

图形匹配模式(40ms)

轮廓对比模式(60ms)

差别检测模式(4ms)

亮度检模式(4ms)

灰度对比模式(4ms)

 

 

 

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。