浏览常见问题解答

M200以太网端口最多可以连接多少个客户端,多少个服务器?

发布日期: 06 五月 2019

问题描述:

M200以太网端口最多可以连接的客户端和服务器数量

所属产品线:

Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M200作为服务器,它可以接受8个客户端的连接。如果一个客户端建立一个连接数,那么它最多可以接受8个客户端。如果一个客户端建立2个连接数,那么它最多可以接受4个客户端。

如果M200作为客户端,只能建立一个连接数。如果连接多个服务器,需要做分时处理。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。