浏览常见问题解答

ATS48自带的面板在没有设置密码的情况下为什么只有部分参数可以访问?

发布日期: 15 五月 2019

问题描述:

ATS48没有设置密码,但是只能访问很少一部分参数,具体原因是什么?

所属产品线:

ATS48软启动器

解决方法:

在确定软起没有设置密码的情况下,应该是之前使用过远程面板VW3G48101连接软起,把远程面板的拨码开关拨在了锁定的位置并断开连接,这样软起就会停留在锁定的状态。

解决的办法是重新连接远程面板VW3G48101,将拨码开关拨到解锁的位置并断开连接,这样软起就会解锁。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。