浏览常见问题解答

RFID小型工作站XGCS890**** XGCS490****可以通过modbus通讯在线修改它的modbus地址吗?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

RFID小型工作站XGCS890**** XGCS490****可以通过modbus通讯在线修改它的modbus地址吗?

所属产品线:

OsiSense XG

解决方法:

RFID小型工作站XGCS890**** XGCS490****随包装有一张XGSZCNF01地址配置卡,一般使用此配置卡配置工作站的modbus地址(地址设置范围1~15)。

工作站出厂默认modbus地址为"1",也可以按照此默认地址连到modbus网络,然后就可以通过通讯在线修改寄存器8018h的数值,来修改此工作站的modbus地址。所以在具体工程应用中,如果条件允许,建议空出“站地址1”不使用。这样在日后的维修更换时,对换上的新工作站一律先采用默认地址1建立通讯,然后通过修改8018h的数值,来把它改写为正确的地址,这样就避免了在现场安装位置比较难以观察的情况下,利用配置卡设定站号时,观察指示灯的困难。

8018h寄存器如下图:

需要注意的是:通过通讯修改MODBUS 地址,寄存器8018h高位必须是1F,否则无法成功修改modbus地址(还会收到错误反馈)。

例如:需要修改modbus站地址为11,需要对寄存器8018h赋值16#1F0B,这时新的MODBUS地址11立即生效,不需要重启。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。