浏览常见问题解答

操作杆ZCKY13和ZCKY14在外观上如何区分?它们功能上有何差异?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

客户反馈官网上ZCKY13和ZCKY14照片是一样的,它们外观怎么区分?

所属产品线:

OsiSense XC

解决方法:

ZCKY13是钢滚轮摇杆。

ZCKY14是轴承式钢滚轮摇杆。更适合于检测经常会贴着滚轮运动的物体,如传送带等。

外观方面,ZCKY13钢滚轮是一个整体,ZCKY14钢滚轮是带有轴承的。

照片如下:

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。