浏览常见问题解答

视觉传感器的检测距离与视野范围怎么理解?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

视觉传感器的检测距离与视野范围怎么理解

所属产品线:

OsiSense XU & OsiSense XUW

解决方法:

视觉传感器检测距离与视野范围如图所示:

6mm焦距:    最小距离: 6mm检测距离, 5 x 4mm视野范围
                       最大距离: 350mm检测距离, 260 x 175mm视野范围
12mm焦距:  最小距离: 30mm检测距离, 8 x 6mm视野范围
                       最大距离: 650mm检测距离, 250 x 170mm视野范围


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。