技术常见问答

询问问题

XY2CH**, XY2CH**H7, XY2CH**H29对应的进线孔规格是什么?

问题描述:

XY2CH** XY2CH**H7 XY2CH**29对应的进线孔规格是什么?

所属产品线:

Preventa XY2C 急停拉线开关

解决方法:

XY2CH**          为PG13.5

XY2CH**H7      为1/2” NPT

XY2CH**H29     为 ISO M20

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?