技术常见问答

询问问题

OsiSense XS 应用型接近传感器XSAV11373,XSAV12373,XSAV11801和XSAV12801可以与XSZB130固定架配合使用麽?

问题描述:

OsiSense XS 应用型接近传感器与XSZB130固定架匹配问题介绍

所属产品线:

OsiSense XS & OsiSense XT

解决方法:

OsiSense XS 应用型接近传感器XSAV11373XSAV12373XSAV11801XSAV12801可以与XSZB130固定架配合使用。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?