技术常见问答

询问问题

XUVF*系列功能当物体通过时输出ON或OFF可编程怎么实现?

问题描述:

XUVF*系列功能当物体通过时输出ON或OFF可编程怎么设置?

所属产品线:

OsiSense XU & OsiSense XUW

解决方法:

XUVF*传感器端子如图1所示,将引脚3到电源(-)和引脚1到电源(+)此时当物体通过时输出ON,将引脚3到电源(+)和引脚1到电源(-)为当物体通过时输出OFF。

图1

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?