轻松找到超过40000条常见问题的答案。

XUMTAPCN*和XUMTANCN*的NO或NC可编程功能怎么实现?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

XUMTAPCN*和XUMTANCN*的NO或NC可编程功能怎么实现?

所属产品线:

OsiSense XU & OsiSense XUW

解决方法:

如图1,4是NO/NC操作模式选择列关,如图2将其旋转到L位置为NC模式,将其旋转到D位置为NO模式。

图1

图2


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。